嗨、大家好!
我正在寻找一款电机驱动器用于新项目、我的客户必须以6A 峰值电流驱动24V 双向直流有刷电机?
DRV8873是否适合具有此特性的电机?
我的客户在其应用中需要快速停止功能、我可以使用高侧慢速衰减模式达到快速停止吗?
能否在 PH/EN 和 PWM 模式设置中均驱动慢速衰减模式?
提前感谢大家。
Claudio。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Claudio、
如果这是一个新项目、我会考虑 DRV8243/44/45-Q1。 根据您的需求、有一种 SPI 和硬件型号。
控制接口与此类似、并且高侧再循环可用于 PH/EN 和 PWM 模式。 这本质上是"慢速衰减"、正如您所说的高侧再循环。 如果您立即从比如50%到0%的 PWM 直接通过高侧再循环、将避免电源泵回。
下面是有关此主题的有趣文章:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping
此致、
Ryan
您好、Ryan、
感谢您的快速和亲切的替换。
对不起我的英语,我希望一切都很清楚。
好的、我将考虑 DRV8243/44/45-Q1之间有一个项目。
我还阅读了这篇文章、我了解到、慢速衰减是制动电机的方法、 减速时需要快速衰减 才能限制 BFEM。
在 PWM 模式下驱动电机我不明白是否可以单独管理慢速和快速衰减
由 DRV824X 提供。
如果我写下一些错误、请更正我:
-发生减速时 (例如从100% PWM 到70%),驱动器放置在2个 OPOSTT FET 上以实现快速衰减。
-当 PWM 输入从值设置为0%时、DRV824X 会放置在2个高侧 FET 上、以实现慢速衰减(快速制动)。
因此不需要来自微控制器的其他命令。
最后一个问题:
制动的速度有多快?
我的应用需要0.5秒
谢谢 Claudio。
Claudio、
务必查看 PWM 真值表以了解 PWM 在 DRV824x 器件中的工作原理。

只要 PWM 输入不同时为"1"、器件就会根据输入情况介于驱动状态和高侧再循环状态之间。 正确、当两个输入都为"0"时、将进入慢速衰减。 因此、想法是您将一个输入保持在"0"、并对另一个输入进行 PWM、使其在驱动和慢速衰减之间切换。 当您想要切换方向时、您可以将另一个输入更改为"0"、并对备用输入进行 PWM 处理。
100%的制动(安全制动)长度取决于电机内部。 这必须通过实验进行测试。 好消息是、通过使用外部大容量电容器在制动期间吸收能量、并使用 TVS 二极管钳制电压、可以减少"电源泵送"。 您可以组合使用这两者。
此致、
Ryan
Claudio、
您可以在 EVM 的工具文件夹中找到硬件文件。 向下滚动至"设计文件"。
https://www.ti.com/tool/DRV8243H-Q1EVM
此致、
Ryan