This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:安装强制 DDV 封装

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227101/drv8462-mounting-force-ddv-package

器件型号:DRV8462

数据表建议施加 小于45牛顿的力。 建议的力是多少(例如10牛顿)?

第108页、9散热注意事项、9.1 DDV 封装

...

"安装散热器时必须小心、确保与散热焊盘接触良好且不超过
零件的机械应力能力、以避免破损。 即使 DDV 封装能够实现也是如此
可承受高达90牛顿的负载、在生产中建议施加小于45牛顿的负载。"

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    Unknown 说:
    在生产中建议使用小于45牛顿的负载。"

    没有特定的推荐力规格。 数据表建议的力小于45牛顿、只要力小于这个值、就应该在技术规格范围内。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特