This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701EVM:演示软件无法启动

Guru**** 2479475 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM, DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222543/drv8701evm-demo-software-doesn-t-starts

器件型号:DRV8701EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8701

尊敬的先生或女士:
我们已购买 DRV8701EVM 板、我现在尝试安装或启动相应的软件。 不幸的是、出现了问题。

我已经按照2.1章(DRV8701评估模块用户指南中的第4页)的说明复制了 GUI 文件夹。
当我启动 DRV9701EVM_GUIv1.0.exe 时、我收到以下错误消息:
HTTP 错误:404
访问/gc/webapp0/DRV8701EVM_GUIv1.0/lib/davinci.gc_1_5/WebContent/gc/templates/program_uart/index.html.时出现问题 原因:
   找不到
 
其他提示。 当解包 ZIP 文件夹 slvc615下7zip 我得到警告"仍有数据背后的主数据"。
model_m3示例可以顺利启动。 因此、我假定我已正确安装 GUI Composer Runtime 软件。

非常感谢您的帮助、此致、
Michael Robrecht

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我相信贵公司的防火墙可能会导致 GUI 出现问题。 是否可以在个人 PC 上安装、以确认是否是根本原因?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    我已在我的私人 PC 上安装了该软件、并收到相同的错误。 我还要求一位同事安装该软件。 同样的问题也发生在他的计算机上!

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我认为此处的问题可能是 GUI 应用程序本身由于某种原因无法正常运行。 我将尝试撤消所有 GUI 应用并重新安装、以检查我是否收到相同的错误。 我会在24小时内通知您。

    谢谢。

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我们仍然需要更多的时间。 我必须从配送中心订购更多 EVM。 EVM 将在一天之后送达我。 我会告诉您、我是否遇到与您相同的错误。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael

    您是否可以在计算机上检查此目录。 它是否与您在下图上看到的内容相符?

    我订购了一个 EVM、询问一个新员工是否尚未安装此 GUI、然后使用用户指南说明进行安装。 他能够安装和打开它只是很好。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我的计算机上的目录看起来是一样的。

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢确认。 这表明您已正确安装 GUI。  

    我检查了解压缩 zip 文件时遇到的错误。 我在此处找到此信息:https://superuser.com/questions/1153751/what-does-there-are-some-data-after-the-end-of-the-payload-data-mean

    您是否使用7zip 解压缩 zip 文件夹? 显然这是一个7zip 问题。 您能否尝试完全卸载 GUI 并重新安装 GUI。 而是使用默认的 windows 解压器来解压缩文件夹。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    我现在已安装最新版本的 TI GUI Composer (6.2.0.1)并直接在 Windows 下解压缩 slvc615文件。 现在我可以启动演示软件了。

    感谢您的帮助、此致

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    太棒了! 我很高兴它现在工作。  

    我认为使用7zip 某种方式解压缩了所有数据。  

    Regadrs,

    巴勃罗·阿梅特