This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 捕获原始命令

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226509/capture-raw-command

主题中讨论的其他器件:TDA4VH

尊敬的 TI 专家:

我想捕获 RAW 以进行 TDA4VH ISP 调优。 我是否应该使用任何命令来捕获原始图像?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您将调优工具与 TH 一起使用、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/spracu7中的第10节 

    如果您只使用单摄像头应用程序,您可以在关闭该应用程序后查看命令界面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Hua:

    YU 是否可以帮助检查哪个 IP 地址适合摄像机捕捉原始数据?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 PC 和 EVM 必须在同一个本地网络上、并且它们 应该能够互相执行 Ping 操作。

    启动单摄像头应用程序时、它还会打印出 IP 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Hua:

    您是说 EVM 也会链接到网络吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EVM 和 PC 调优工具通过此进行通信。