This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:有关 DRV8243SQRXYRQ1的问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225983/drv8243-q1-the-questions-for-drv8243sqrxyrq1

器件型号:DRV8243-Q1

您好、TI 团队、

我想问您以下有关 DRV8243SQRXYRQ1的问题、我的客户希望 TI BU 工程师可提交 OEM。 请检查并告知我。

1. 有1k 至2k 的 nFAULT 上拉电阻要求、是否有理由指定范围?

2. 目前我设计的 nFAULT 上拉电阻为10k,驱动有问题吗?

3. 是否有续流的设计指南?

此致、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    我想您有一个上面的拼写错误、因为这些问题看起来与 DRV8243S 相关。

    1) 1) 我不确定您在哪里看到了2k 限制。  这来自数据表。  10K 可以。

    3) 3) "设计指南"是什么意思?  数据表中对此进行了讨论。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是对的、上面有一个拼写错误、所以我更正了。

    3) 3)我的意思是、这是保护 DRV8243S 不受续流影响的技术指南。 数据表中没有相关说明。

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    内部二极管可以处理流经二极管的续流期间的电流。  无需添加外部二极管进行保护。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的友好解释。 我将在检查其他点后关闭此案例。

    此致、

    Jeffrey