This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:SPI 通信数据读取和写入

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226431/drv8244s-q1levm-spi-communication-data-read-and-write

器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

大家好、

向驱动芯片 DRV8244S 写入数据时、首先将 nSCS 拉为低电平、然后 SDI 写入 A1和 D1数据、其中 A1包含读取/写入标志位、数据地址、D1是要写入的数据。

从驱动器 DRV8244S 中读取数据时、首先将 nSCS 拉为低电平、然后 SDI 写入 A1和 D1数据、其中 A1包含读取/写入标志、数据地址、D1为空、没有影响。 然后读取数据 S1、SDO 以上的 R1、其中 S1是故障情况、R1是读取相应地址的数据值。  

上述理解是否正确? 或者、您能帮助说明正确的流程吗? 谢谢。

此致、
樱桃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的提问。  

    是的、您的理解是正确的。

    此致

    森田真也