主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、、 DRV8305、 SysConfig
按照上一主题操作、我仍会在 DRV8305EVM 上看到明显的20V/V 增益、而不是10V/V
我已通过 A 相电流检测电阻 R4 = 0.005 Ω 将一个直流电流路由到以恒流模式使用的开关模式电源。
第一个图像是 CH1:Isen_A CH2:N_1为零电流

使用光标读取电流检测电阻电压、该电压为零。 电流检测放大器输出为1.67V。
下一个图片 是 CH1:Isen_A CH2:N_1为3.998A 电流

使用光标读取电流检测电阻器电压、其平均值为-28.2mV、符合预期。 电流检测放大器的输出电压为2.24V。
考虑到偏移、电流感应放大器的增益为(2.24V-1.67V)/(0.0282V-0V)= 20.2V/V
我使用 Hioki DT4252万用表进行了相同的测量、并获得了以下值:
(2.256V-1.695V)/(0.030V-0.001V) = 19.3V/V
在这两种情况下、放大器的默认增益似乎为20V/V、从而佐证了上一主题的结果。 同样、我尚未执行任何 SPI 命令、仅打开 Gate_EN 输入来打开放大器。根据万用表、我要向 PVDD 提供12V 电压、而 Vreg&Vref 为3.381V。
我已经在两个板上观察到该问题。 其他人是否发现或可以重现此问题?
谢谢。