This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机驱动器论坛

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226225/motor-drivers-forum

器件型号:DRV8912-Q1

您好!,

DRV8912-Q1的 PWM 工作模式和连续工作模式之间的区别是什么? 哪种工作模式用于控制驱动线圈电机的正向和反向旋转? 是否有任何相关的例子或建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需 PWM 即可实现简单的前向/反向控制。  只需命令一个半桥为高电平、另一个为低电平、电机就会根据电流的方向以正向或反向状态旋转。   

    如果需要、可以使用 PWM 来控制速度和电流。  数据表的第9节中有许多设计示例可供参考、展示连续工作模式和 PWM 工作模式。

    此致、

    Ryan