主题中讨论的其他器件:DRV8316、 TMS320F280025C、 TMS320F280049C、 C2000WARE、 SFRA
嗨、团队!
我们一直在开发电机控制并使用 LaunchXL - F280049C 和 DRV8316上的 InstaSpin 运动库添加 FOC FW 和 MTPS 等功能、但一直没有找到有关如何为其开发源代码的支持或适当的文档、 目前、我们一直在使用本通用电机控制项目手册、并按照以下步骤使用定制板、因为我们无法通过 LaunchXL F280049c 找到任何预先编写的 DRV8316示例、所以我们采用了 F280025c 的示例、然后尝试进行 针对 F280049c 进行迁移。 但这样做运气不佳、甚至会为我们生成更多编译错误、我们也对项目配置进行了以下更改。
- 通过双击项目文件夹中的.ccxml 文件来更改电路板和器件类型
- 将.ccxml 文件重命名为处理器从 TMS320F280025C 到 TMS320F280049C

- 根据 f280049c 的引脚映射更改了引脚配置
- 我们甚至可以更改工程的编译配置

这些是我们遇到的错误。

我们认为这些错误是因为 src_device 中的文件用于 f28002x、但我们需要用于 f28004x 的文件、您能不能帮助我们了解如何以及在何处获取特定控制器的器件文件。
谢谢
Shlok Desai