This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329A GUI 配置

Guru**** 2478925 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224092/mct8329a-mct8329a-gui-configuration

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件:MCT8329EVM

您好!  

问题1
在 MCT8329EVM GUI 中、存在 LDO=5.0V 的设置、如下图所示。 根据我在数据表中看到的、LDO 为3.3V、我找不到 SEL_LDO_5V 寄存器本身。
是否可以使用 MCT8329A 将 LDO 设置为5.0V?

问题2.
我想了解 MCT8329EVM GUI 下图中 Analog_Trim 的内容和设置。 我在数据表中找不到详细的解释。

问题3
Web 版本"MCT8329A-GUI—MCT8329EVM 的 GUI "不稳定并经常断开。 是否有任何对策? 此外,何时分发独立版本(Windows 应用程序)?

问题4
工具配置保存文件作为 JSON 文件处理。 是否有工具或方法将此 JSON 文件转换为 Excel 或文本库?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    • Q1:如数据表所示、SEL_LDO_5V 位应保留、这在 GUI 的寄存器映射配置中是一个错误。 在 GUI 中设置此位不会对3.3V LDO 输出产生任何影响。 我们将更新 GUI 并发布新版本、同时删除 bitfield 和小工具。
    • Q2:Analog _Trim 寄存器是在出厂时进行编程的内部修整寄存器、不对用户开放。 请注意、用户也无法写入这些寄存器、即使是通过 GUI 也是如此。 GUI 也将更新、以便这些寄存器在寄存器映射视图中为只读状态。
    • Q3:您遇到什么类型的连接错误,您可以发布屏幕截图吗? 您是否能够读取任何寄存器的值、或者 GUI 是否总是在您尝试读取/写入任何寄存器时引发连接错误?

      GUI 的离线/独立版本可从 TI Gallery 获得。 只需 在 TI Gallery 中搜索 MCT8329、找到最新版本、将鼠标悬停在下载图标上并选择要下载的平台。
    • Q4:我们不 提供将寄存器 json 文件转换为 Excel 的工具。 但是、您始终可以使用 JSON 到 CSV/Excel 的在线转换工具(如以下工具)来执行工作: https://data.page/json/csv

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eric C

    如数据表中所示、应保留 SEL_LDO_5V 位、这是 GUI 寄存器映射配置中的错误。 [/报价]

    我不明白这个句子。 据我在数据表中看到的、没有"SEL_LDO_5V"寄存器。

    该5V 或3.3V LDO 显示的是哪个方框图?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    很抱歉让人感到困惑。  保留 SEL_LDO_5V 位意味着它不会出现在数据表中。  这是 一个旧位 、在开发过程中会错误地包含在 GUI 中。

    MCT8329A 只有一个 固定3.3V AVDD LDO 稳压器 和 A 固定1.5V DVDD LDO 稳压器

    3.3V AVDD 直接由 PVDD 供电、无法选择采用不同的电压。

    1.5V DVDD 由 VREG 输入引脚供电、该引脚具有3个连接选项:

    • AVDD 供电的 VREG
    • 用于 VREG 的外部3V ~ 5.5V 电源
    • 用于 VREG 的外部 MOSFET

     有关更多详细信息、请参阅数据表第7.3.4节。

    此致、
    埃里克·C·