This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:VDS 电流检测

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225715/drv8353rs-evm-vds-current-sense

器件型号:DRV8353RS-EVM

尊敬的 e2e 团队:

我想使用 DRV8353RS-EVM 评估 VDS 电流感应模式(第页)的性能-我可以抑制 C22、C23、C25、NT5、NT6、NT7和短切 R14、R15、R16来进行测试吗?

谢谢。

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgia:

    要评估 器件的 VDS 电流模式、您可以移除 R14、R15和 R16并将其替换为0欧姆电阻器或使用导线短接。

    此致、

    约书亚