This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:电机会振动但不会转动

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225211/mct8316ztevm-motor-vibrates-but-does-not-turn

器件型号:MCT8316ZTEVM

我将一个 Lin Engineering 电机 BL16B24-08D-05RO 连接到 MCT8316评估板。 我遵照启动指南并按正确的顺序连接了所有内容(我做了三次检查)、但它所做的只是在我转动电位器时就会振动到位。 我不知道从这里去哪里。 我以24VM 运行、只有香草代码和默认设置、数字霍尔输出具有适当的跳线。 我确信这不是相的连接方向--我尝试了它的每一个置换,同样的事情发生了。

它是一个三相8极对电机。 我使用的是在线 GUI。 帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alcor:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    您能否附上电机数据表、以便我更深入地了解一下?

    只是为了确保我理解正确、您可以找到 MCT8316ZTEVM EVM 用户指南来开始使用、并确保所有连接都良好? 这里的振动使我相信它会直接发送到电机锁上。  

    在这里、我将需要更多信息来使用。 您能给我发送一些相电压和相电流波形吗?

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alcor:

    我遵照启动指南并按正确的顺序连接了所有内容(我三次检查),但它所做的只是在我转动电位器时就在适当的位置振动。 [/报价]

    您可以在转动电机轴的同时捕获霍尔信号吗? 您可能需要断开3根电机相线、以便更轻松地转动轴。 如果没有正确的霍尔信号、驱动器将无法驱动电机。

    更好的是、在手动快速转动电机的同时捕获3个霍尔信号和3个相电压(与电机断开连接)。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是尝试查看霍尔传感器。 他们没有被完全拉下来,我不知道为什么。 它们只是稍作降低(200-300mV)、实际上并不执行完全的3.3V 到接地数字下拉。 但它们是单端的、我无法想象它们是模拟的。

    我尝试了这些电机中的第二个、同样的。 它们不是坏的--它们就是这样工作的吗? 我不知道。 这确实是合理的,这会导致较差的驾驶,但我不知道从这里去哪里.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品说明书很遗憾、但现在可以开始查看。 我们将使用突出显示的选项。 令人烦恼的是、Lin Engineering 甚至不再这么做了、因此我只需要很少的资源。 他们采用的是 BL17系列。  e2e.ti.com/.../BLDC16_2D00_NEMA-17-Specifications.pdf

    是的、我按照用户指南检查了所有连接。 我已附上 A 相和 C 相的图像、令人悲伤地振动(电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Halls。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常抱歉、每个人。 请关闭主题帖。 产品说明书中没有提到正确使用5V 是霍尔功能所必需的、但我看到它是在 Lin Engineering 的一个其他电机上、因此我想我要将电压从3.3V 升高到5V、然后快速实现。 现在它起作用了。 这一切都在我身上--对不起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alcor:

    没有问题,谢谢更新!

    我们将关闭该主题。

    此致!

    罗伯特