This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145-Q1:可以用作珀耳帖驱动器

Guru**** 1090800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8145-Q1, DRV8706-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223658/drv8145-q1-possibility-to-use-as-a-peltier-driver

器件型号:DRV8145-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8706-Q1

您好!

我正在研究完全驱动此 Peltier 元件的选项、其额定值为  128.7W、13.1A、15.7V  (链接: https://de.rs-online.com/web/p/peltiermodule/4901402)。

使用此 DRV8145? 我想以100kHz 的频率完全驱动珀尔帖(如果不可能、甚至更低)。

根据数据表、此器件的额定 IoutMax = 46A。 这是否意味着、如果我串联两个 Peltier、我可以使用此驱动器驱动两个 Peltiers?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    TI 拥有 FET 集成驱动器、因此可以用于珀尔帖驱动、但它最初是为电机驱动器设计的。

    - 100KHz 是艰难的条件,特别是在高电流(13.1A )。 DRV8145-Q1可以支持100KHz、但开关损耗可能会很大。 您是否具有 PWM 驱动的负载电流波形? 有没有任何可能的情况、客户可以将 PWM 频率降低至10kHz 或20kHz?

    如果负载电流波形(DRV 上的)可用、我们可以尝试帮助 Ploss 大致估算。  

    -我知道电机驱动器上的 Peltier 驱动电流将与电机负载不同。 因此很难估算 DRV 下的功率损耗。 评估模块可供试用-仅供参考。  

    -可以选择栅极驱动器(DRV8706-Q1)。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:

    非常感谢您的回复。

    我们现在没有负载电流波形。 我想、目前我们可以将珀尔帖估算为线性负载。

    我从客户那里回来、我们只有+12V 输入、因此可能我们只需要以大约10A (80%容量)的电流驱动 Peltier

    您建议的最大频率与负载电流是多少?

    我们可以尝试将 PWM 降低到大约50kHz 或20kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 我将在24小时内回复您。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以对电机/电感负载使用热估算器。

    我们可以根据您的定制条件进行检查。 可在 TI.com 上获取热估算器。  

    www.ti.com/.../DRV8145-Q1

    假设负载与珀尔帖看起来相同、以下是20kHz PWM 和50kHz PWM 的结果。 20KHz 的频率看起来可以驱动更长的时间。 50kHz 可能高达~5s。

    此致

    森田真也