This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:写入后验证寄存器完整性的建议

Guru**** 2478945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225558/drv8889-q1-recommendation-for-verify-sanity-of-register-after-writing

器件型号:DRV8889-Q1

专家、您好!

我们的客户正在制作用于 DRV8889-Q1的软件。
在其软件中、它们通过读取和比较寄存器值在写入后验证寄存器的完整性。

在这一步中、他们认为以下寄存器应被忽略、原因如下。

RSVD:TI 不保证在写入后能够读出什么值
CLR_FLT:它将在写入1后自动为0。
STL_LRN: 写入1后将自动为0。

这种理解是否正确?

此致、
仓口和树