请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8873
大家好、
测试条件如下:
- 电源:12V
- 具有负载的单电流: 1.5A
- PWM 驱动频率:50kHz
温升很快将达到100°C 左右。 频率降至20kHz 时、温度将降至约90C。
问题:
1) 1)根据 DRV8873手册、该器件支持高达50kHz 的频率。 为什么这么热?
2) 2)负载要求为50kHz、否则将存在奇数噪声。 除了降低频率外、有没有其他方法可以解决散热问题?
电路图如下:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃