This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:DRV8462 DDV、样片和一般可用性?

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219374/drv8462-drv8462-ddv-samples-and-general-availability

器件型号:DRV8462

您好、TI 是否会提供有关 DDV 封装何时提供样片和一般可用性的指南?

谢谢。此致

-e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwards:

    我可以通过私人信息来回答这个问题。 我已经向您发送了一个朋友请求、以便我们可以通过私人消息聊天。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

     我们也在研究 DDV 封装部分、但也研究 Trinamic 和其他解决方案。 您能联系我以了解器件的状态吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我向您发送了一个朋友请求、希望通过私人消息共享该信息。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、只是接受了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、您能告诉我此 DDV 封装上的状态是什么吗、我需要决定对该设计采用哪条路由。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    我们计划于7月初全面发布适用于 DRV8462的 DDV 封装。

    您可以在下面的网站(右上角)上注册获取更新、并在发生实际发布时收到通知。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、很棒、但是您的帖子中没有链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    Ryan 想链接这个网站: https://www.ti.com/product/DRV8462

    此致、

    巴勃罗·阿梅特