This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428:DRV8428是否可以支持1.8V I/O?

Guru**** 2478955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224982/drv8428-does-drv8428-can-support-1-8v-i-o

器件型号:DRV8428

大家好、

由于主机侧 AP 仅支持1.8V GPIO。
是否可以 STEP、DIR、nSLEEP、EN/nFAULT 支持1.8V?

Br

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    是的、只要满足1.5V。   

    此致、

    Ryan