This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:独立、无 SPI

Guru**** 2479245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224740/drv8889-q1-standalone-no-spi

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8426

您好,~团队。

客户正在寻找电流高达1.5A 的步进电机驱动器、而不需要 SPI 控制、仅需要硬件 IO 控制。

当我看到 DRV8889-Q1寄存器值时、如果没有具有基本功能的 SPI 控制、所有默认寄存器值看起来都可以正常工作、但您能否仔细检查一下?

是否可以只是步进控制、不使用 SPI 进行 DIR 控制?

谢谢。