This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:B 相的自举二极管失败

Guru**** 2478955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224506/drv8312-bootstrap-diode-for-phase-b-failed

器件型号:DRV8312
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

我看到在使用 DRV8312的电路板上 B 相自举二极管出现了一些故障。 我认为二极管无法开路-我再也看不到它上面的0.5V 二极管压降。

A 相和 C 相正常。 我还认为器件正在进入 BST_UVP (在故障之后)、因为我可以看到输出波形中的电压下降了几次、当时它正在尝试为自举电容器充电(根据7.3.2.1)。

DRV8312配置为 OC 锁存关断模式(使用33K 电阻器设置为8.1A)、PWM 频率为30kHz、BST 电容器为1uF (我还实验了100nF)。

驱动器运行的是 FOC、我保持 RESET_X 引脚为高电平、同时使用 PWM 信号驱动 PWM_X 引脚。 我的直流母线电压为24V、我的电机具有大约150mR 的相位电阻。

这种情况一直很好、直到我有目的地施加一个大电流命令阶跃、尝试将电路板推入 OC 以测试其可靠性。 DRV8312确实会进入 OC、我在之后看到自举二极管故障。

尽管我要使用电流感应电阻器和 INA240测量 A 相和 C 相的电流、但输出端没有串联电感器。

有没有人对防止此类故障的方法有任何建议?

电流检测电阻器中的少量电感可能会节省 A 相和 C 相?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurence、

    1. 您能否提供 BST_B、OUT_B 和 PWM_B 的示波器捕获、以便我可以看到电压下降?
    2. 当自举电容为100nF 时、是否也出现了此问题?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的答复。 第2点提示我返回并查看我的笔记。 看来,板,我安装的100nF 盖是一个死了-我只是没有发现它实际上是死的时候,我安装了100nF 盖.. 那么、该测试是双层的。

    我在工作板上安装了一些100nF 电容器、我认为这已经解决了问题。 我对电路板进行了11次过流事件、电路板仍运行良好。 之前、我只能承受1 - 2次过流事件。

    调试这个有点棘手。 尽管自举二极管发生故障、但 DRV8312的表现几乎就像一个可正常工作的芯片、实际上我认为我有一段时间内出现了软件错误。 我仍然在 B 相看到输出、它只是看起来有点奇怪、直到我实际探测 BST_B 之后我才发现它的电压不是高于 B 相电压、而是等于同一电压。 如果您仍然希望收到我可以发送的示波器快照、否则我们可以关闭此窗口。

    再次感谢您的帮助。

    Laurence M.