This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:SENSE 引脚保护

Guru**** 2478955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1221895/drv110-protection-of-sense-pin

器件型号:DRV110

您好!

我们使用 DRV110APWR 来切换阀门。 到目前为止、器件按预期工作。 原理图如下:

现在、我们面临用户可以将24VDC 电源连接到阀连接器 J18的问题。 这样 J18的引脚1连接+24VDC、J18的引脚2是 GND。
遗憾的是、如果它们能够连接24VDC 电源、也会连接。
问题是、在这种情况下、DRV110引脚9 (检测)处的电压将产生与其 GND 相关的负电压、该电压取决于流过 R1015的电源电流。
这个电压被指定为-0.3V 绝对最大值 才会流入 VDD。

问题:
是否可以使用电阻器来保护 DRV110的引脚9 (检测)以限制流入引脚9的电流? 是否有正常运行的缺点? 我会看到一个470欧姆范围的电阻器。

谢谢、此致、
帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您在 E2E 论坛发帖。 我将为您的问题提供支持。

    为了让我更好地了解您观察到的问题、您能否提供感应电压的波形和任何其他重要信号?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    很遗憾、我还没有波形。 但您可以将其视为静态情况、如下所示:

    如果(错误)连接到 J18的外部电源的电源电流上升至超过0.638A、则 U4引脚9 (SENSE)处的电压将高于指定的最大电压-0.3V (可能是 DRV110内 ESD 保护二极管的电压限制)。 然后、该电阻器(保护电阻器)将限制流入引脚9的电流。

    实际上、我的问题是(可能)已经回答了、正如我在数据表中看到的那样、用户可以在引脚9上添加一个 RC 滤波器。 我见过的示例原理图在检测路径中有一个1k 电阻器以及一个100pF 的滤波电容器。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    很抱歉推迟回复。 我昨天就不在办公室了。

    可以、您可以添加一个电阻器来限制流入 SENSE 引脚的电流。 虽然我不确定这是否会对负电压有所帮助、但值得一试。 在我看来、电压是由于电流方向反转时传感电阻器上的压降所致。 我建议选择一个较低的检测电阻器、并根据需要重新计算峰值和保持电阻器。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我将在检测路径中使用1k 电阻器来尝试它。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    这听起来不错。 请告诉我这是否可以解决问题。

    Br、

    巴勃罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    有任何更新?

    Reards、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    还没有。 我预计下周会有第一个结果。

    此致、
    帕特里克