This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:SYS_STATUS2 register​

Guru**** 2479235 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224468/mct8329a-sys_status2-register

器件型号:MCT8329A

团队、您好!

代表我的客户发布:

在 MCT8329A 环境中、数据表 对 SYS_STATUS2寄存器的 STATE 字段说明不完整。

请您能为值0xB 提供说明吗? 我正在寻找0xB 的 SYS_STATUS2寄存器状态字段描述值。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    感谢您在数据表中突出显示了此误差。 下面是正确的列表。  

    0000b = SYSTEM_IDLE
    0001b = MOTOR_START
    0010b = MOTOR_RUN
    0011b = system_init
    0100b = MOTOR_IPD
    0101b = MOTOR_ALIGN
    0110b = MOTOR_IDLE
    0111b = MOTOR_STOP
    1000b =故障
    1001b = MOTOR_DIRECTION
    1010b = HALL_ALIGN
    1011b = MOTOR_ISD
    1100b = MOTOR_CALIBRATE
    1101b = MOTOR_DESCEL
    1110b = MOTOR_BRAKE
    1111b =不适用

    此致、

    Vishnu