This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:BLDC Integrated MOSFET Thermal Calculator PWM 频率限制

Guru**** 2478955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222839/drv8316-bldc-integrated-mosfet-thermal-calculator-pwm-frequency-limit

器件型号:DRV8316
主题中讨论的其他器件:DRV8311

我想询问 DRV8316驱动器支持的 PWM 频率、具体是为什么 BLDC 集成 MOSFET 热计算器将最大支持频率列为75kHz、而 DRV8311支持高达200kHz。 根据其各自的数据表、这两个驱动器都能够处理高达200kHz 的频率。 DRV8316和 DRV8311驱动器之间是否存在任何差异、会在实际应用中将 DRV8316的 PWM 频率限制在75kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavol:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    我们团队的一名成员将在下周结束前与您联系。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavol:

    我需要联系我们的系统团队、了解相关信息、我会在收到回复后立即与您联系。

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavol:

    感谢您指出 DRV8316热量计算器的 PWM 频率限制为75kHz 而不是200kHz。 如您所指出的、DRV8316能够支持200kHz 的 PWM 频率、这一点也应该会反映在热量计算器中。 我们将纠正此错误、并在修复此错误后发布新版本。

    谢谢!

    约书亚