This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718-Q1电流检测精度

Guru**** 2479245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224094/drv8718-q1-drv8718-q1-current-sense-accuracy

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

您能帮助我们检查 DRV8718-Q1的电流检测精度如何吗? 客户如何评估电流检测的精度?  

如果客户希望检测四个电机电流、我们是否有适合此类应用的参考设计? 非常感谢您的支持。

此致

ji.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    我们没有与 DRV8718-Q1的电流检测精度相关的特定规格。

    但是、增益误差和输入失调电压是影响精度的主要因素。 外部 AREF 输入精度和感应电阻%也会影响 精度。

    接下来我将谈谈我们是否有某种参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    对于需要4个全桥+电流监控的4个双向电机、我们建议使用2个 DRV8714。  这将包括在 4个双向电机中测量电流所需的4个放大器。

    参考设计是我们的 EVM、包含 TI.com 上提供的文件。

    此致、

    Ryan