This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:压电传感器规格

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222173/ulc1001-drv290xevm-piezo-transducer-specification

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: ULC1001

大家好  

我们正在研究 ULC 架构。

如何选择 环形压电传感器?  关于驱动电压、频率范围、振动模式

谢谢、此致

Weite.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weite:  

    我有几个链接可以帮助回答您的问题。  

    1.我们的压电供应商提供了压电计算器、可以快速估算一些关键参数、例如谐振频率。  https://www.americanpiezo.com/knowledge-center/apc-piezo-calc.html

    2.关于直接穿过压电体的驱动电压,通常为100-150V 峰峰值/毫米厚。  

    3、压电元件的振动模式。 https://www.americanpiezo.com/knowledge-center/piezo-theory/vibration.html

    如果您有任何问题、请告诉我。   

    谢谢、此致

    海龙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Hailong,

    感谢您的答复。

    选择压电传感器时、应该注意什么?

    如何驱动 ULC1001-DRV290XEVM?

    如何选择符合 ULC1001-DRV290XEVM 的压电传感器?

    谢谢、此致

    Weite.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weite:

    我们正在处理此问题、并将尽快与您联系。  谢谢。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weite、  

    设计镜头盖(压电式+透镜)的关键是设计 谐振频率与透镜匹配的压电体的尺寸。  

    对于 ULC1001器件、它 支持广泛的压电谐振频率、并且可以校准 EVM 来匹配压电信号。   

    有关如何正确驱动 ULC1001-DRV290XEVM 的详细信息、请参阅用户指南或设计指南。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    谢谢

    海龙

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Hailong,

    感谢您的答复。

    我还有其他问题要问。

    1. ULC1001-DRV290XEVM 如何检测物质(水、冰、泥...) 镜头盖系统有何影响?

    2. 如何检测镜头盖系统的温度?

    因为  ULC1001-DRV290XEVM 仅使用两个引脚(OUT_xA/OUT_xB)连接到 LCS (镜头盖系统)。

    谢谢、此致

    Weite.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Hailong,

    数据中提到了压电执行器的夸张振动(位移~10 μm)。

    压电式振动位移为什么是10um?

    最小值和最大值显示亮度是多少? 限制因素有哪些?

    谢谢、此致

    Weite.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.所有污染物(水、冰、泥)都有重量。 重量会降低系统的谐振频率。 机械系统可以简化为 f= sqrt (k/m)、其中 k 是弹簧常数、m 是质量。 ULC1001可以监测频移、因此能够了解物质。 因此、可以将压电体用作执行器和检测器。  

    2. ULC1001根据机械系统的阻抗响应来检测温度。 当压电体振动时、温度升高 、其阻抗幅度也会升高。 基础知识、温度 T = a x 阻抗幅度+ b、其中 a 是斜率常数、b 是温度常数。  

    这两个引脚将持续监控阻抗响应、因此能够检测质量并感应温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weite:

    在清洗过程中、压电位移大约为10um、这是最大值。 静态时最小值为0。

    更高的驱动电压下、位移将大于10um。 根据我们的电流设置、压电位移水平为10um。 当然、位移不能随电压的增加而增加。 如果进一步驱动、它会饱和至一定水平、甚至会损坏压电体。   

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    谢谢

    海龙