This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:nSCS 驱动电压

Guru**** 2479815 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5338, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220147/drv8452-nscs-drive-voltage

器件型号:DRV8452
主题中讨论的其他器件:MSP430F5338DRV8462EVM

大家好、支持团队。

我的客户询问我们 nSCS 的驱动电压。

nSCS 的电源为 DVDD (max5.25V)。

使用外部3.3V I/O 驱动是否存在问题?

如果需要、是否需要进行电平转换?

此致、

挑战