This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:由 DRV8889-Q1驱动的电机规格

Guru**** 2479815 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224434/drv8889-q1-motor-specs-driven-by-drv8889-q1

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8461

您好、团队成员:

我有关于  DRV8889-Q1驱动的电机规格的问题。

DRV8889-Q1是否能够同时控制高阻抗电机和低阻抗 +高电感电机?

另外、我们如何知道步进驱动器  IC 是否能够驱动这两者?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处没有简单的答案、因为在系统中需要考虑更多因素、例如系统中的负载。  从技术角度而言、只要能够达到所需的速度并提供扭矩、就不会对驱动器进行限制。   

    我们尝试借助 DRV8461等器件进行"猜测"这项工作、该器件包括自动扭矩、以确保正确调节电机电流至负载。   

    https://www.ti.com/product/DRV8461

    此致、

    Ryan