主题中讨论的其他器件:DRV8320、DRV832X
尊敬的先生:
如果我在 Vinhx 和 VinLx 之间添加1us 软件死区时间、如下图所示。
DRV8320的硬件死区时间为100ns。
那么、GLx 和 GHx 引脚之间的总死区时间是多少?
1100ns? 还是仅1000ns?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我在 Vinhx 和 VinLx 之间添加1us 软件死区时间、如下图所示。
DRV8320的硬件死区时间为100ns。
那么、GLx 和 GHx 引脚之间的总死区时间是多少?
1100ns? 还是仅1000ns?
[/报价]我同意您的看法、即数据表对总死区时间尚不清楚。 死区时间的定义如下: 它表示可以插入一个额外的数字死区时间(tDead)、因此听起来硬件器件的死区时间为100ns 是可选的、但这不是因为没有办法选择或不选择要让该额外的100ns 死区时间。 因此、假设您在使用非 SPI 驱动器、那么您示例中的总死区时间为1100ns。
TI 工程师:您能否修改数据表、以便让用户更清楚地看到、SPI 器件可以从40ns 到400ns 数字死区时间、非 SPI 驱动器可以从100ns 到100ns 数字死区时间、因为最短死区时间和器件可能会在需要时自动增加更多死区时间。
问题:如果驱动器使用 VGS 电压监控器来确定切换输出的正确时间、那么为什么它需要提供额外的100ns (或 SPI 版本为40到400ns)死区时间? 太令人困惑了。
布赖恩
"DRV832x 系列器件使用 VGS 电压监控器来测量 MOSFET 栅源极电压、并确定正确的开关时间、而不是依靠固定的时间值。 利用该功能、栅极驱动器的死区时间可以调整系统变化、例如温漂和蒙斯 SFET 参数变化。 可以插入一个额外的数字死区时间(tDEAD)、并可通过 SPI 器件上的寄存器对其进行调节。"
尊敬的先生:
感谢您的快速回复。
请确认我的理解(以下3种情况)是正确的。
※我们将使用 DRV8320RH (H/W 器件)
情况1)应用的输入死区时间足够长
DRV8320RH (100ns)设置的死区时间和 MOSFET 的下降和上升时间:
例如、如果 Vinhx 和 VinLx 之间的 MCU 的死区时间与我附加的图像一样为1us、
MOSFET 的下降时间为20ns、MOSFET 的上升时间为40ns、
因此 GLx 和 GHx 之间的死区时间为1us。
CASE2)应用的输入死区时间短于 DRV8320RH (100ns)设置的死区时间
和 下降时、MOSFET 的上升时间短于 DRV8320RH 设置的死区时间 :
如果 Vinhx 和 VinLx 之间的 MCU 死区时间为零、
但 MOSFET 的下降时间为20ns、MOSFET 的上升时间为40ns。
然后、 DRV8320RH 将 GLx 和 GHx 之间的死区时间设为100ns。
情况3) 施加的输入死区时间短于 DRV8320RH (100ns)设置的死区时间
但 MOSFET 的下降和上升时间长于 DRV8320RH 设置的死区时间 :
如果 Vinhx 和 VinLx 之间的 MCU 死区时间为零、
但 MOSFET 的下降时间为200ns、MOSFET 的上升时间为400ns。
然后、DRV8320RH 在 GLx 和 GHx 之间自动添加超过100ns 的死区时间、直到 VDS-LOW 关闭。
case1)应用的输入死区时间长于
不可以、它等于1us + 100ns、因为非 SPI 驱动器始终添加100ns。
case2)应用的输入 死区时间短于 DRV8320RH (100ns)设定的死区时间
是、
case3) 应用的输入 死区时间短于 DRV8320RH (100ns)设定的死区时间
可以。
布赖恩