This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:DRV2510-Q1在 BD 调制模式下使用时?

Guru**** 2481375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223784/drv2510-q1-drv2510-q1when-it-is-used-in-bd-modulation-mode

器件型号:DRV2510-Q1

在 BD 调制模式下使用此芯片时、是否有任何预防措施? 另外、如果输出电流波形接近平滑曲线、如何实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BAO:

    该器件始终在 BD 调制模式下使用。 它无法更改。 我不确定我是否理解您的第二个问题。 您能解释一下吗?

    谢谢!
    Jeff McPherson