This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:在1xPWM 模式中是否可以插入死区时间?

Guru**** 2481375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223899/drv8323-is-deadtime-insertion-available-in-1xpwm-mode

器件型号:DRV8323

您好!

我正在使用 SPI 型号、想要尝试1xPWM 模式、但是否在这种模式下支持死区时间控制?

我们是否应该使用3xPWM 来启用此功能?

谢谢!

Amrith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrith、

    感谢您的提问! 1xPWM 模式不支持自动死区时间插入。 1xPWM 模式使用内部梯形算法根据霍尔输入对电机进行换向。 当关闭一个 MOSFET 并打开同一相位的另一个 MOSFET 时、使用自动死区时间插入功能。 唯一不支持自动死区时间插入的模式是独立的 PWM 模式。

    此致、

    Anthony Lodi