This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:drv8316 vs drv8361-Q1,电机功率

Guru**** 2481375 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316-Q1, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219513/drv8316-q1-drv8316-vs-drv8361-q1-motor-power

器件型号:DRV8316-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8316

您好,~团队。

客户正在寻找12V/50W BLDC 驱动器解决方案、因此介绍了峰值电流高达8A 的 DRV8316-Q1。

BTW、DRV8316数据表具有高达80W 的电机应用、但 DRV8316-Q1数据表的第一页具有高达40W 的电机应用。

我认为8316和 Q1具有相同的裸片、但 Q1具有更严格的可靠性条件。

即使数据表中所述功率小于40W、我们能否保证 DRV8316-Q1高达50W 的应用?

让我有个建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许真锡

    我正在等待系统对此问题的回答。 我会在明天之前得到您的回应。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许真锡

      只要不违反数据表第7节中列出的器件最大规格、DRV8316-Q1就应该能够在50W 下正常运行。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、~ Joshua。

    在数据表中、以下句子仅在40W 应用下具有限制、这让客户感到困惑。 您是否会修改以下句子、删除或修改更多功率、或修改为什么高达40W 的任何详细原因?

    3说明 DRV8316-Q1为要驱动功率高达40W 的12V 无刷直流电机的客户提供了一种单芯片功率级解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许真锡

    我将就此与我的团队联系、以便为您提供更好的回应。 我的目标是在下周一个星期二之前得到您的回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许真锡  

    DRV8316-Q1的数据表将该器件指定为汽车器件。 通常对于汽车器件、当器件的绝对最大电压为40V 时使用12V 电压、而在工业应用中、24V 是更常见的电压、使用的最大绝对电压为40V 汽车应用的电压是工业应用电压的一半、因此数据表建议的器件 Q1版本为40W、工业版本为80W。

    数据表中没有器件可用的最大功率规格、而是只指定了最大电流。 因此、客户可以在50W 下使用器件、只要他们的设计中具有足够的散热能力、以将结温保持 在150摄氏度的限制范围内。

    此致、

    约书亚