This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:电流精度

Guru**** 2480475 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8243S-Q1LEVM, DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222166/drv8243h-q1evm-current-accuracy

器件型号:DRV8243H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8243S-Q1LEVMDRV8243-Q1、DRV8873-Q1

您好!

最近测试了"DRV8243S-Q1LEVM"评估板。 对我而言、电流测量精度是一个很重要的点。

我得到的电流测量精度比数据表中的要好。

那么、我想问一下、为什么会这样?

根据数据表、它附带:

 

我按如下方式进行了测量:

我已经在 GUI 上设置了以下设置:S_ITRIP:2.64V RIPROPI:1.5kΩ μ V 压摆率:43V/usec TOFF:30 μ s

我焊接了1.2 kΩ 的 RIPROPI 电阻器。

我使用的电阻负载。 我按如下方式检查电流测量精度:

-测量 IPROPI 引脚上的电压(示波器上记录的平均值- UIPROPI 在列表中)

-使用电流表测量流经负载的电流(KEYSIGHT34450A)

- IIPROPI 根据数据表中的公式计算

- AIPROPI = 3075, RIPROPI = 1.2kΩ Ω

-将计算出的 IIPROPI 电流与测量出的电流进行比较(使用 KEYSIGHT34450A )。

-由此可确定测量精度

以下是我的价值观:

有何差异? 您能否告诉我电流测量精度取决于什么、以及为什么电流较小时测量精度如此不准确?

我所需的电流测量范围最高可达6A

谢谢。此致

谢尔盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergej:

    感谢您的提问和分享您的数据。

    根据测量结果、小于0.8A 和小于0.2A 时、精度会变低。  这符合数据表。  

    数据表最小值/最大值包含器件间的差异。 因此、您测量的一个器件可能会表现得更好。

    为了在大电流区域保持更好的电流检测精度、低电流区域的 DRV8243-Q1电流检测精度受到了影响。 这就是原因。

    如果您希望在更小的电流面积下实现更高的电流精度、可以选择 DRV8873-Q1。

     

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的反馈。

    也就是说、我有一个测量精度更高的良好元件、但这也可能是其他元件吗?
    我还能够获得测量精度较差的组件?

    它取决于什么?

    是否取决于批次?

    我在+75°C 和-25°C 的温度下进行了测量 我无法确定任何对环境温度的依赖性。 结果是相似的。

    对我来说、0.2 A - 0.8 A 这一范围很重要。 我在这里需要更高的精度。 是否有任何方法可以提高该领域的准确度?


    根据数据表、DRV8873-Q1的精度较差(不同于您连接的精度):
    在第7页:


    谢谢。此致

    谢尔盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergej:

    感谢您的提问。

    精度存在零件间差异。 特定的单个器件可能远远优于规格最小值/最大值

    数据表显示了6西格玛的数据、如下所示。 最后、数据表最小值/最大值是我们发运的所有器件的性能。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:

    非常感谢。

    您能否影响精度(例如通过设置或外部组件)?

    我们为您 提供的 DRB8873-Q1是因为它具有更高的精度。
    我查看了驱动器的数据表、但准确性与您的附件不匹配(请参阅 我之前的答案)。
    它是不同的组件吗?
    您能给我发送您的姓名吗?

    谢谢、谢谢

    系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergej:

    精度差异因器件而异。 外部组件和设置不起作用。

    DRV8873-Q1的先前附件取自数据表。 它位于第7页。

    这是产品文件夹的链接。 这里是数据表。

    DRV8873-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致

    森田真也