This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:该器件能否实现失速检测?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223502/drv8908-q1-can-this-part-achieve-stall-detection

器件型号:DRV8908-Q1

大家好、

客户正在使用 DRV8908-Q1进行自动后视镜调整、并且 OEM 请求添加失速检测功能。 不过、标称电流为~150mA、并且在堵转期间电流上升至~700mA。 因此 OCP 或 TSD 不会跳闸。 您是否有任何用于实现失速检测的硬件或软件权变措施?

谢谢你

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    遗憾的是、IC 本身无法读回或监测电流。  为此、需要一个内联电流检测电阻器和外部放大器。

    此致、

    Ryan