This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:无论占空比如何、电机驱动器都以相同的速度运行电机?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207569/mct8316z-motor-driver-running-motor-at-same-speed-regardless-of-duty-cycle

器件型号:MCT8316Z

大家好!

我使用 MCT8316Z 硬件型号来驱动 BLDC 电机。 我一直在摆弄评估模块、电机似乎完全符合我的预期。 现在、我将尝试使用我自己的定制 PCB 来测试电机驱动器。 我发现无论占空比如何、电机都以相同的速度旋转。 我有一个 Raspberry Pi 将 PWM 信号馈送到与电机驱动器连接的 PCB 中。 一旦我将占空比增加到1、电机就开始旋转。 然而、即使我将占空比增加到最大值、电机会以恒定速度旋转 评估模块上不存在此行为。  

我想知道是不是我将 PWM 错误地送入 PCB、还是存在其他一些问题。 有人知道该评估模块用来创建 PWM 信号吗?

任何直觉都值得赞赏!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivant:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivant:

    在我们的 EVM 上、MSP430 MCU 通过获取电位器的模拟输入来生成 PWM。

    请查看我们的 MCT8316ZEVM 设计文件选项卡以查看 EVM 原理图: https://www.ti.com/tool/MCT8316ZTEVM#design-files

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivant:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此实际上、我在评估模块中进行了调试、从而使电机正常工作。 但是、当我使用同一电机控制器转移到定制 PCB 时、我开始得到一个奇怪的响应。 PWM 占空比似乎不会再次改变电机的速度。 我已将所有设置(转换、前进等)设置为与评估板上的值相同。 也许它们应该不同? 我想知道是否有任何明智的方法来调试这个新问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivant:

    您是否了解过 EVM 原理图和布局、并发现了实现方案与定制 PCB 有何不同? 这可能有助于您找到不同性能的答案。  如果被同样执行、我们应该期望同样的设置将在同一电机上产生同样的结果。

    查看 TI 电机驱动器 E2E 常见问题解答页面、可能会很有用、可以查看工程师遇到的一些常见问题以及如何解决这些问题。 您可以在此处找到这些链接: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivant:  

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivant:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特