This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:仿真问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222611/drv8244-q1-simulation-problems

器件型号:DRV8244-Q1

您好!

我在仿真 DRV8244-Q1 H 型号时遇到问题。

我制作了一个简单的原理图、您可以在下面看到。 问题是、输出上几乎没有任何内容。

在 NSLEEP 引脚上发送正确的启动序列后、NFAULT 引脚变为高电平(30us 为低电平、这意味着它会清除故障且不会进入睡眠状态)。

此外、MODE 引脚直接连接到 GND、这意味着它在 PH/EN 模式下运行。

如果有人可以检查原理图并提供任何输入、那将非常感谢。

以下是通过仿真得到的 OUT1和 OUT2之间的差分电压:

此致、

Marin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marin:

    我将讨论这个、但有一个初步观察结果-为什么 DRVOFF 上有下拉电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    当我进行测试时、我不小心将 DRVOFF 上的电阻器留在了那里、但即使将它移除并将 DRVOFF 直接接地、它仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marin:

    您能否一次尝试以下一个调试步骤。  

    1.通过绑定到接地来禁用 ITRIP 并运行仿真

    2.测试输出端的极性并确认 OUT1和 OUT2上的电压

    3.确认输入端(EN/IN1、PH/IN2和 V1)上的电压

    4.移除负载、然后重新运行仿真

    我已经附上了应该是什么样的输出/输入的屏幕截图。