This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:电源

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222853/drv8462evm-power-supply

器件型号:DRV8462EVM

大家好、

是否 仅使用12V 为 DRV8462EVM 电源输入供电? 能否使用24V 电源供电?  

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    DRV8462EVM 输入电源的建议范围为4.5V 至65V。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特