主题中讨论的其他器件: MCF8316A、 MSP430FR2355
大家好、
我们有一个风扇设计项目。 我们基于 TI 的 MCF8316EVM 电路板设计、为第一个设计版本设计了自己的 MCF8316AEVM 电路板和 GUI 连接。 我们通过设置参数并遵循结构调优指南、成功地通过 MCF8316A GUI 1.1.8运行了电机。
为了掌握参数和速度调整、我们决定通过嵌入 CCS 编程来运行电机、而不使用应用 GUI。
我要感谢 Eric Chen 提供了代码文件:

根据该指令、我们可以通过 CCS v12.0读取 EEROM。 但是、它只是与 EEROM 的连接。 现在、我们要从 RAM (易失性)寄存器映射中读取值、就像我们使用 GUI 读取电机状态(BEMF、速度、相电压、相电流、ID、 IQ、Vd、Vq 基准、、、)

您能否向我展示如何操作以及提供源代码来读取这些值?
我想通过 I2C 通过编码 CCS 来设置速度参考。 通过 CCS 控制转速电机时、我必须执行什么操作?
此致、
Vuong N.T.