This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:SPI 上拉值

Guru**** 2480815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222259/drv8323-spi-pullup-value

器件型号:DRV8323

大家好、

我们正在使用 DRV8323SRTAT 开发电机控制器。 驱动程序通过 SPI 与 ESP32通信。 最初、我们在 SDO 引脚上使用了一个1.5k 的上拉电阻器、如 EVM 原理图所示(请参阅屏幕截图)。 但是、通信无法正常工作。 我们发现使用10k 上拉电阻器可以实现通信。 我们想知道该电阻的建议值是多少、因为数据表中没有提供该组件更精确的定义的信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    遗憾的是、我们在数据表中未指定该上拉电阻值。   建议的上拉电阻值 在很大程度上取决于您的系统 PCB、MCU 和软件。

    请参阅以下简要讨论这一点的 E2E 主题: DRV8320:SDO 引脚上的上拉电阻器

    此致!

    ~Alicia