This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:针对当前使用 DRV10975运行的电机使用此电机驱动器的可行性

Guru**** 2480985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970, DRV10975, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222291/drv10970-viability-of-using-this-motor-driver-for-a-motor-that-i-am-currently-running-with-a-drv10975

器件型号:DRV10970
主题中讨论的其他器件: DRV10975MCT8316Z

您好!

我一直使用 DRV10975通过3节锂聚合物电池(标称值为11.1V)以0.19mH pH 电感和0.5欧姆 pH 电阻来驱动电机。 由于 DRV10975是一款无传感器驱动器、因此在控制电机以较低速度时遇到了问题。 我想查看如何将 DRV10970用于相同的用途、但却担心电流限制越低。 DRV10970列出了 DRV10975的1.0A 连续电流限制和1.5A 峰值电流限制与1.5A 连续电流限制和2.0A 峰值电流限制。 在驱动电机时(我有高加速度要求)、电机在加速期间大约为1.8A、但在某些情况下可以瞬间上拉至2.2A。 我浏览了 DRV10970的数据表、发现大多数电气最大值与 DRV10975类似、因此我想知道是否可以毫无问题地使用 DRV10970。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选项是我还考察 MCT8316Z。 它看起来是针对比我所需电压更高的应用而设计的、但是如果它能够以11.1V 的电压驱动一个电机、那么我不明白我为什么不应该考虑它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    grant,

    我建议使用 MCT8316Z、因为它是最近发布的器件、可以以11.1V 的电压驱动电机。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vishnu、我刚刚订购了 EVM。