This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:BAT_LIFE_EXT 计算

Guru**** 2480805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220973/drv2625-bat_life_ext-calculation

器件型号:DRV2625

大家好、

电压和 BAT_LIFE_EXT (0x0A 和 0x0B)的寄存器值之间的计算方法是什么。 我在数据表或 Excel 计算器中找不到任何信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我认为 BAT_LIFE_EXT 使用的公式与 OD_CLAMP 相同、但让我用系统来确认一下。

    谢谢。
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、请在您确认后告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我还在等待确认、但我们的一位系统工程师正在进行研究。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们发现、寄存器值使用公式 BAT_LIFE_EXT_LVLx[7:0]=(电压电平/ 5.6V)* 255;四舍五入到最接近的十六进制值。 它本质上是满量程的小数(5.6而非5.5来填充寄存器)转换成了一个8位寄存器。

    此致、
    Jeff McPherson