This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:钳位二极管的最大输入电流

Guru**** 2480195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220289/drv8889-q1-maximale-input-current-for-clamp-diode

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

DRV8889-Q1数据表(2021年4月修订版 D)的第32页和第33页显示了数字逻辑电平引脚的输入结构。

  • 分组为:STEP、DIR、nSLEEP、SDI 和 SCLK。
  • 第二组是:DRVOFF 和 nSCS。

输入结构中所示的钳位二极管的最大输入电流是多少? 我在数据表中找不到此信息。

谢谢你

此致、

Lyto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lyto:

    这些是用于保护的非常低的电流钳位二极管。 它们仅在超过此 引脚的逻辑电压规格时才会在器件中使用、该规格的最大值为5.75V。

    此处的额定电流有什么问题? 您需要此值用于什么目的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、额定值是多少。 200µA μ A、1mA? 我遇到关闭驱动器但在这之后3秒内有一些 SPI 活动的情况。 因此、我想用电阻器保护钳位二极管。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lyto:

    根据设计、此器件能够在 VM=0时处理数字活动、因此您无需担心。 您可以在驱动器关闭时使用 SPI。钳位二极管可能处于 mA 范围内。

    逻辑引脚具有 ESD 保护二极管、使您能够在驱动器关闭时使用 SPI。 如果您愿意、使用串联电阻器(大概100欧姆左右)将没有什么坏处、但请注意它们可能会影响 SPI 时钟频率的速度、因此请确保您了解您的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    感谢您的答复。 是的、当 VM 为0V 或驱动器关闭时、我可以使用 SPI、但 SPI 电源电压 Vsdo 也关闭。 因此、我想保护 SPI 输入。 因此、3.3V/100Ohm=3、3mA 不会损坏输入钳位二极管?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lyto:

    是的、您甚至应该不需要这些电阻器、因为引脚被设计成能够处理这一活动。 器件中有 ESD 保护二极管、未在第32-33页的图中显示。

    但是、如果您仍希望使用一个100欧姆的电阻器 、则没有什么坏处。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这些信息对我有所帮助。  

    此致、

    Lyto