This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:24-28V 的替代产品

Guru**** 2481155 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220675/drv10970-alternative-for-24-28v

器件型号:DRV10970
主题中讨论的其他器件: MCT8316Z

您好!

我正在寻找 DRV10970的替代产品-具有集成式 FET 的 PWM 控制型含传感器(3个霍尔传感器)三相无刷直流电机驱动器、其电压限制为18V、而我们的需求是24 (或高达28)伏。 您能否建议在较高电压和高达2或2.5A 的电流条件下使用类似的电流?

非常感谢您的任何想法!

JN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    我们建议查看 MCT8316Z、它支持3个霍尔传感器、24V 和高达8A 的峰值电机电流。

    产品链接: https://www.ti.com/product/MCT8316Z

    数据表:  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mct8316z.pdf

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu、 MCT8316Z 看起来是一个完美的搭配、感谢您向我指明这个方向! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    也许还有一个问题-有没有不仅仅是 QFN 的东西? 比如 HTSSOP 24封装、 电流可能流经的具有实际导线的东西? 或者、微型 QFN 焊盘能否真正获得此类电流的信任? (嗯、计划只上升到2.5A 峰值、不是8A 额定值、而是 stil... 我很犹豫)

    谢谢、

    JN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    MCT8316Z 设计为在8A 峰值电流下运行、这些引脚应该能够获取此电流。 很遗憾、此器件没有 TSSOP 封装。  

    此致、

    Vishnu