主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 DRV8305
我将 BOOSTXL-DRV305EVM 与 LAUNCHXL-F28379D 配合使用、以在 DRV8305中使用默认设置运行三相逆变器(在无 SPI 写入命令的情况下上电)、并且我了解分流放大器的增益为10V/V 对于7m Ω 分流电阻器、分流放大器输出端的总电流增益应为0.07V/A。 逆变器正在驱动一个500uH 三相负载。
我注意到我从分流器读取的电流是我预期的两倍。 我检查了分流电压、实际上、电压似乎被放大器放大20V/V。 以下是60Hz 时大约4.0A 峰值输出电流的输出:

Ch1 (10mV/div)是当 PWM 以12.5kHz 运行时在分流电阻器上测得的电压。 峰峰值大约为29.6mV。
CH2 (500mV/div)是 BoosterPack 上分流放大器 SO1/ISEN_A 的电压输出。 峰峰值为539mV。
增益接近18V/V (20)?
为了消除 PWM 噪声的影响、我还使用电流探针测量了实际的相电流、并与在低侧相位接通时采样的 ADC 读出的值进行了比较。 原始12位值会通过 DAC 引脚输出回来、这两个值都具有相同的3.0V 基准、因此 DAC 也表示 ADC 读取的原始电压。

10mV/A 时、CH1显示大约2A 的峰值电流。
通道2的峰间电压为595mV、并且考虑到放大器(10V/V)和分流电阻器(0.007Ohm)的组合增益为0.07A/V、则可得出0.595/2/0.07=4.25A 的峰值。 这再次确认增益实际上似乎为20V/V
我也在4A 峰值电流下进行了相同的分析并获得了相同的结果。
默认分流增益是否可能实际为20V/V 而不是数据表和 EVM 手册中列出的10V/V?
谢谢。