This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:默认(上电)电流分流放大器增益似乎为20V/V、而不是预期的10V/V

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212790/boostxl-drv8305evm-default-power-on-current-shunt-amplifier-gain-seems-to-be-20v-v-rather-than-10v-v-as-expected

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DDRV8305

我将 BOOSTXL-DRV305EVM 与 LAUNCHXL-F28379D 配合使用、以在 DRV8305中使用默认设置运行三相逆变器(在无 SPI 写入命令的情况下上电)、并且我了解分流放大器的增益为10V/V 对于7m Ω 分流电阻器、分流放大器输出端的总电流增益应为0.07V/A。 逆变器正在驱动一个500uH 三相负载。

我注意到我从分流器读取的电流是我预期的两倍。 我检查了分流电压、实际上、电压似乎被放大器放大20V/V。 以下是60Hz 时大约4.0A 峰值输出电流的输出:

Ch1 (10mV/div)是当 PWM 以12.5kHz 运行时在分流电阻器上测得的电压。 峰峰值大约为29.6mV。

CH2 (500mV/div)是 BoosterPack 上分流放大器 SO1/ISEN_A 的电压输出。 峰峰值为539mV。

增益接近18V/V (20)?

为了消除 PWM 噪声的影响、我还使用电流探针测量了实际的相电流、并与在低侧相位接通时采样的 ADC 读出的值进行了比较。 原始12位值会通过 DAC 引脚输出回来、这两个值都具有相同的3.0V 基准、因此 DAC 也表示 ADC 读取的原始电压。

10mV/A 时、CH1显示大约2A 的峰值电流。

通道2的峰间电压为595mV、并且考虑到放大器(10V/V)和分流电阻器(0.007Ohm)的组合增益为0.07A/V、则可得出0.595/2/0.07=4.25A 的峰值。 这再次确认增益实际上似乎为20V/V

我也在4A 峰值电流下进行了相同的分析并获得了相同的结果。

默认分流增益是否可能实际为20V/V 而不是数据表和 EVM 手册中列出的10V/V?

谢谢。