This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:我需要一些参数值、但无法从数据表中获取

Guru**** 2481415 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220778/boostxl-drv8323rs-i-need-few-parameters-value-but-not-able-to-get-it-from-data-sheet

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
I_TRIP -%Amps //跳闸的最大电流
Rshunt  
ADCGain -%//按 SPI 缩放的 ADC 增益系数
ISenseVoltPerAmp
我需要帮助来为 BoostXL-DRV8323RS 获取这些常数的值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemil:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    Unknown 说:
    i_trip

    如果我错了、请更正我、但我认为这是指 VDS 过流跳闸电压、具体取决于您将此设置设置设置设置为什么。 下图突出显示了可通过 SPI 选择的可能的 VDS 跳闸电压。

    Unknown 说:
    Rshunt

    该值可以在  BOOSTXL-DRV8323RS 原理图中找到。

    Unknown 说:
    ADCGain

    与 VDS 过流跳闸电压一样、CSA 增益(我认为这可能是指的)取决于 SPI 寄存器设置、请参阅下图:

    Unknown 说:
    ISenseVoltPerAmp[/quot]

    我不确定这指的是什么、您能解释一下吗?

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。  

    感谢您的答复。

    我正在使用 MATLAB Simulink 块对电机进行参数估算。 我需要有关 BoostXL-DRV8323RS 的信息。  

    我有一个包含 BoostXL-DRV8305正确数据的示例文件。 我需要相同的 DRV8323RS 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemil:

    根据这些代码片段、我假设  ISenseVoltPerAmp 指的是 SOx 的输出电压、可以在数据表中的电气特性的"电流检测放大器(SNx、SOx、SPx、VREF)"部分找到该电压。

    此致!

    ~Alicia