This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:TSC_SPI

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219999/drv8912-q1-tsc_spi

器件型号:DRV8912-Q1

您好、团队成员:

您能解释一下 TSC_SPI 吗?

我在 e2e 主题下发现了这个问题、但我们仍然有几个方面尚不清楚。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/994868/drv8912-q1-drv8912-spi-timing-tsc_spi---what-is-it/3693216?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tsc_spi#3693216

根据上面的 E2E 线程、我们应该在 SPI 数据帧之间等待至少2.5us。

1.以下陈述是否正确?
"在任何情况下、我们都应该在 SPI 数据帧之间插入至少2.5us nSCS、如下所示、可以保证 SPI 通信?"

2. 如果我们插入至少2.5us nSCS 为高电平,可以保证 SPI 通信?   

   TSC_SPI 仅显示 典型值 、因此我想知道。

3. Thi_nSCS 的用途是什么?

谢谢你。

此致、

平田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我会在24小时内审查并反馈给您。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、平田山

    这是我的反馈、

    1.是。  

    2.是的。

    3.这些时序图通常来自我们的模板 SPI 时序图。 此器件也使用其模板。 如果客户将2.5us nSCS 保持为高电平、则 tHHI_nSCS 也涵盖在内。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、您好!

    我明白了。 谢谢你。

    对我来说,这是令人困惑的。

    如果可能的话,我希望今后能够对这一点作出修改。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田市