This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:DRV8714-Q1

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220756/drv8714-q1-drv8714-q1

器件型号:DRV8714-Q1

您好!

我正在 PH/EN H 桥模式下使用 H 桥。

我在桥接控制2 寄存器中设置了高阻抗、但我可以在引脚输出端获得该配置  

我将 高侧有源续流在输出侧实现、即使将其设置为 高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    我猜您的设置是否正确。 "HIZ 状态"意味着外部高侧和低侧 FET 均关断。 但是、在"HiZ 状态"时、DRV 在 SH 引脚上具有弱上拉路径。 因此、SHx 会显示"High"、而"HiZ State"。

    由于它是非常弱的上拉电阻、如果在 SHx 到 GND 之间增加~1k Ω、SHx 应变为0V 电平而不是高电平。

    如果您的 SHX 仍然显示1Kohm 外部下拉电阻为高电平、请告知我。 您可能面临另一种情况。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shinya 提供的信息

    此配置现在适用于 HIZ-Impedance。