我正在处理一个使用 UC2638电机控制 IC 的设计。 该设计是在我们收到"不推荐在新设计中采用"的通知之前实施的。 遗憾的是、使用此 IC 开发此设计需要花费大量开发时间和成本。 我们几乎对此着迷。
由于数据表上的解释在 几个方面很模糊、所以我无法清晰地描述如何设置"三角振荡器"。 我知道 IC 设计用于电机控制、但我们使用它来运行升压-降压转换器。 我们的一款产品证明 UC2638可用于该类应用。 从 SLUS290B 的数据表中、描述说明了使用引脚的振荡器设置、并计算了它们的参数。 它未显示对输出、BOUT2和 AOUT2的影响、这是输入引脚 PV、AREF、DB 和 INV 的函数。 "INV"是否会改变三角波形的偏移或偏置、从而改变 BOUT2和 AOUT2的占空比? 偏移是否从 AREF 开始并且 BOUT2和 AOUT2占空比为零? 此外、在方框图中、有2个与门连接到输出 BOUT2 和 AOUT2。 当 CS+和 CS-检测到电流限值时、"禁用"线路三态与门是否关闭输出 BOUT2和 AOUT2? 同样、从方框图中、从 "死区调整"到2个向下箭头符号的输出连接、它们是否应该表示电压控制型电流源? 它们是如何扩展的?
如您所见、我在使用该芯片时的困惑。 您可以提供的任何信息或示例都可能会有所帮助。