This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:需要仿真模型。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1218982/drv8705-q1-simulation-model-required

器件型号:DRV8705-Q1

尊敬的 TI 团队:

请提供与以下器件的 PSpice 和 Simplorer 仿真工具兼容的仿真模型:

TI MPN:  DRV8705SQRHBRQ1

描述: 汽车类、40V、H 桥智能

谢谢。此致

Vivek Yadav

+91- 95558344.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有适用于此器件的模型。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Ji、

    早上好...

    请提供帮助、如何在不使用 simplexer 模型的情况下仿真我们的电路。 是否有任何其他选择也一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Ryan 答复说的、很遗憾、 我们没有此器件和其他方法的模型。 很抱歉给您带来不便。

    此致

    森田真也