This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1EVM:无法连接到器件 MSP430G2553

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220617/drv8908-q1evm-failed-to-connect-to-device-msp430g2553

器件型号:DRV8908-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

当应用板被连接至 GUI 时、它将发出警报"连接至器件 MSP430G2553失败"。

连接 USB 后、EVM 板上的状态 LED 不会亮起、MSP430是否已损坏?  

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    EVM 以前是否工作过、现在是否无法工作?  如果是、则可能会损坏。

    请尝试按下此按钮。 如果仍然无法正常工作、客户可能需要更换新的电池。

    此致

    森田真也