This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:SPI 的最大比特率

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220945/drv8462-maximum-bitrate-for-spi

器件型号:DRV8462

下午好!

我刚才想知道 DRV8462 SPI 的最大比特率是多少? 我似乎在文档中找不到它。

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     请参阅下表 6.5.1 SPI 时序要求中的 SPI 时序

     SCLK 最小周期规格:100ns、因此为10MHz。

    此致!
    Akshay